SUG_NL_WH-04

Kennismaken met het Wiser-systeem

Het Wiser-systeem biedt een gemakkelijke, handige en flexibele oplossing voor het beheer van huisapparaten met behulp van de Wiser Home-app.

De hub is het centrum van het systeem en verwerkt bedieningsverzoeken en statusrapporten voor verbonden Wiser-apparatuur.

BELANGRIJK: Het wordt aanbevolen om de hub binnen 3 meter van de PowerTag-apparaten te installeren om een sterke verbinding te garanderen.

Met een persoonlijk account en de Wiser Home-app op een smartphone kunt u de verbonden Wiser-apparaten overal waar er internet beschikbaar is voor zowel de mobiele telefoon als de hub, bedienen.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.