SUG_NL_WH-04

Inbedrijfstelling van de Wiser Hub in het Matter-ecosysteem

Dit gedeelte beschrijft de stappen die nodig zijn om uw Wiser Home-systeem in bedrijf te stellen in het Matter-netwerk.
  1. In het Startscherm van de Wiser Home-app, tik op .

  2. Tik op Account > App en verbindingen > Matter.

  3. Tik op Een nieuwe verbinding toevoegen.

    Het scherm zal verschijnen met instructies hoe u zich bij het Matter-netwerk aansluit met behulp van de QR-code op de Wiser Hub 2e generatie of de koppelingscode.

  4. Tik op Toestaan dat Matter zich aansluit en wacht tot de hub verbinding maakt met het Matter-netwerk (dit kan tot 15 minuten duren).

  5. Kies een van de volgende opties als u voorbereidingen wilt treffen voor de aansluiting:

    • Optie 1 (Koppelingscode): Kopieer de koppelingscode op het scherm.

      SUGGESTIE: Nadat de koppelingscode is gekopieerd, ontvangt u een bevestigingsbericht op uw scherm met de tekst: Gekopieerd naar clipboard.

    • Optie 2 (QR-code): Zoek de QR-code op de hub, die gereed is om te worden gescand.

  6. Volg de instructies in de app van derden om een Matter-apparaat toe te voegen. Wanneer dit wordt gevraagd, voert u de koppelingscode van de Wiser-app in de app van derden in of scant u de QR-code op de hub om de hub met succes toe te voegen aan het Matter-netwerk.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?