SUG_NL_WH-04

Live

Biedt live gegevens van het netverbruik en de live status van waar de stroom vandaan komt:

  • Netwerk naar huis: Aan het importeren (Huis verbruikt stroom van het net)

  • Huis naar netwerk: Aan het exporteren (Overtollig vermogen van zonne-energieproductie geleverd aan het net)

Op de -pagina, tikt u op Live.

A

Geeft live gegevens weer over de stroom die wordt opgewekt door verschillende bronnen, zoals het elektriciteitsnet, zonnepanelen enz.

NOTE: Het live overzicht van elektriciteitsstromen is bedoeld voor snelle, momentane controles en is niet ontworpen om gedurende langere tijd open te blijven staan. Als het meer dan een paar minuten achter elkaar open blijft, dan stopt het bijwerken van live gegevens van het systeem automatisch.

B

Geeft het totale energieverbruik van het huishouden aan.

C

Geeft een overzicht van de belangrijkste categorieën apparaten en hun realtime stroomverbruik in kilowatt (kW), zodat u het energieverbruik van elk apparaat kunt bijhouden.

NOTE: Als er meer dan vier apparaten worden gevolgd, dan wordt het energieverbruik van de overige apparaten weergegeven als Andere lasten, wat overeenkomt met het totale energieverbruik van al deze apparaten samen.

D

Geeft de energieproductie in de loop van de dag weer. Pieken in de grafiek geven een hogere opbrengst tijdens specifieke uren aan.

E

Geeft een overzicht van het energieverbruik van uw huishouden voor de huidige dag, inclusief zowel het energieverbruik als de opbrengst van de zonne-energie.

  • Totaal verbruik: Geeft het totale energieverbruik van het huishouden weer.

  • Productie van zonne-energie*: Geeft de totale energie weer die door de zonnepanelen wordt opgewekt.

  • Zelfvoorziening*: Toont het percentage van het totale energieverbruik dat werd gedekt door zelf opgewekte zonne-energie, wat aangeeft in hoeverre het huishouden onafhankelijk is van externe energiebronnen.

  • Productie verbruikt*: Geeft het percentage geproduceerde zonne-energie aan dat daadwerkelijk door het huishouden is gebruikt.

NOTE: * Geeft aan dat deze gegevens alleen beschikbaar zijn voor on-grid zonne-energiesystemen.

F

Geeft de realtime elektriciteitsprijzen in de loop van de dag weer. U kunt met de grafiek interactie hebben om te zien wanneer de duurste momenten zijn op basis van uw tarief.

NOTE: Deze grafiek wordt alleen weergegeven als u uw tarief instelt op Piek/Dal.

Aan het importeren

Geeft aan hoeveel elektriciteit u importeert, toont een opsplitsing volgens verbruikscategorieën en een verbruikstijdlijn.

Aan het importeren en aan het exporteren (van toepassing op net met on-grid zonne-energiesysteem)

Toont hoeveel elektriciteit u importeert of exporteert, toont, een opsplitsing volgens verbruikscategorieën en een verbruikstijdlijn.

Het netverbruik met de lasten wordt in het blauw weergegeven en het overtollige vermogen van de batterij en zonne-energie in het groen.

NOTE: Scroll naar beneden in de app om de volledige grafiek te bekijken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?