SUG_NL_WH-04

Verbinding maken met het tijdelijke Wi-Fi®-netwerk van de hub

De hub zal een tijdelijk Wi-Fi®-netwerk creëren. Verbind uw telefoon met het Wi-Fi®-netwerk van de hub.

De app gebruiken als een Professionele installateur of Huiseigenaar:

  1. Selecteer uw hub.

    OPMERKING: Als er geen firmware is opgeslagen in de app, wordt u gevraagd of u de nieuwste firmware wilt downloaden.
  2. Zet de hub in de configuratiemodus.

  3. Tik op Volgende (A).

    Voor Hub 2e generatie:

  4. Verbind uw smartphone met het tijdelijke Wi-Fi®-netwerk van de hub door middel van een QR-code of manueel.

    SUGGESTIE: Tik op Ik kan het wachtwoord niet vinden om de site met veelgestelde vragen van Schneider Electric te openen in uw browser.

    Verbinding via QR-code:

    Voor Hub 2e generatie:

    1. Tik op Camera openen en scan de QR-code op het apparaat.

      BELANGRIJK: Sta toe dat de app toegang heeft tot uw camera wanneer daarom wordt gevraagd.
    2. Er verschijnt een pop-up waarin wordt gevraagd om toestemming voor het gebruik van een tijdelijk Wi-Fi-netwerk. Tik op Verbinden om de verbinding tot stand te brengen.

    Handmatige verbinden:

    1. Tik op Handmatig verbinden.

    2. Ga naar de instellingen van uw smartphone of tik op Wi-Fi-instellingen openen (C).

    3. Maak verbinding met de Hub-Wi-Fi® en voer het wachtwoord in dat op de voorkant en in de achterkant van de cover van de hub staat.

    4. Keer terug naar de Wiser Home-app en tik op Doorgaan (D) om de verbinding tot stand te brengen.

  5. Als u wilt controleren of de hub de laatste versie van firmware heeft of het installatieproces wilt voltooien zonder verbinding te maken met het netwerk, tikt u op Overslaan (F) en gaat u door met hoofdstuk De firmware updaten

    OPMERKING: De optie Overslaan (F) is niet beschikbaar als u zich als Huiseigenaar inlogt in de app. Raadpleeg Rollen in de Wiser Home-app om meer informatie te vinden over de toegangsniveaus.
    OPMERKING: De Professionele installateur kan de Wi-Fi®-instelling overslaan en de installatie te voltooien. Dit betekent echter wel dat u de hub niet met Wi-Fi® kunt verbinden, dat u zich niet voor een account kunt registreren of dat u uw apparaten niet buitenshuis kunt bedienen.

  6. Om de hub te verbinden met uw Wi-Fi®-netwerk en de installatie voort te zetten, tik op Doorgaan (G) en ga door met het hoofdstuk Verbinding maken met Wi-Fi®.

    Voor Hub 2e generatie:

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.