SUG_NL_WH-04

Systeemvereisten

Voor een Wiser-systeem hebt u ten minste de volgende apparaten en omstandigheden nodig.

Wiser Hub

De hub communiceert met alle Wiser-apparaten en de Wiser Home-app.

U vindt meer informatie over de beschikbare hubs in hoofdstuk Lijst van Wiser-apparaten

Internettoegang voor de Hub

Om Wiser-apparaten goed te kunnen bedienen, moet de hub via uw router met het internet worden verbonden.

IMPORTANT:
  • De hub vereist IPv4-netwerkfuncties om correct te functioneren. Om volledige functionaliteit te garanderen, moet u ervoor zorgen dat IPv4 is ingeschakeld in uw lokale netwerk en de internetinstellingen op de router van uw internetprovider. Systemen die zijn geconfigureerd als alleen IPv6 zullen gevolgen hebben voor de mogelijkheid van uw hub om te communiceren en software-updates te ontvangen, en kunnen van invloed zijn op uw vermogen tot afstandsbesturing van de hub.

  • De Hub vereist ook dat bepaalde poorten worden geopend voor internettoegang. Raadpleeg de afdeling Probleemoplossing voor een lijst met alle vereiste poorten.

Wiser-apparaten

Meer informatie over de beschikbare Wiser-apparaten vindt u in Hoofdstuk Lijst van Wiser-apparaten

Wiser Home-app

Lees voor meer informatie het hoofdstuk De Wiser Home-app downloaden.

Een geldig e-mailadres.

Om uw Wiser-systeem in te stellen, moet u een account bij Schneider Electric registreren met een geldig e-mailadres.

Besturingssystemen en versies

Om de app te kunnen gebruiken, moet uw apparaat bepaalde besturingssystemen en versies ondersteunen.

Ondersteunde besturingssystemen

  • Mobiele telefoon/tablet: Android versie 8 en hoger

  • iPhone/iPod touch: Apple® iOS versie 15 en hoger

  • iPad: Apple ® iPadOS versie 15 en hoger

  • Apple Vision: Apple® visionOS 1.0 of hoger.

NOTE:
  • Wanneer een nieuwe versie van een besturingssysteem wordt uitgebracht, kan het enige tijd duren voordat het Wiser-systeem volledig compatibel is met die versie.

  • Het gebruik van Schneider Electric-applicaties op een Android-telefoon waarvan de beperkingen zijn omzeild, of op een iPhone met jailbreak, maakt alle garanties met betrekking tot de applicatie ongeldig.

  • De compatibiliteit van de interfaces met uw apparaten is afhankelijk van de geïnstalleerde softwareversie en kan veranderen bij een software-upgrade. Vanwege de grote verscheidenheid aan opties die op de markt beschikbaar zijn, kunnen de compatibiliteit en functionaliteit van uw apparaat met de app niet worden gegarandeerd.

Lokalisatie van gegevens

Lokalisatie van gegevens in het algemeen verwijst naar een verplichte wettelijke of administratieve eis die direct of indirect vereist dat gegevens worden opgeslagen of verwerkt, exclusief of niet-exclusief, binnen een bepaald rechtsgebied.

Als er in uw regio wetten gelden voor het lokaliseren van gegevens, raden we u ten zeerste aan dit apparaat of systeem zo in te stellen dat er geen rechtstreekse of andere grensoverschrijdende gegevensoverdracht plaatsvindt via andere kanalen. De details van wetten inzake gegevenslokalisatie kunnen per regio verschillen. Uw juridische team is de beste bron om u conformiteitsadvies te geven voor uw specifieke situatie.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.