SUG_NL_WH-04

Verbinding maken met Wi-Fi®

Zodra u bent verbonden met de hub via het tijdelijke Wi-Fi®-netwerk, voert u de inloggegevens van uw huiselijk Wi-Fi® in op de hub.

Om de inlogggevens van de Wi-Fi® in te voeren:

  1. Gebruik de Wiser Home-app als een De app instellen als Professionele installateur of als een Huiseigenaar.

  2. Volg de stappen in hoofdstuk Verbinding maken met het tijdelijke Wi-Fi®-netwerk van de hub .

  3. Wanneer u wordt gevraagd om uw hub te verbinden met uw huiselijk Wi-Fi®-netwerk, tikt u op Doorgaan (A).

  4. Selecteer uw Wi-Fi®-netwerk uit de lijst.

    NOTE: Als uw thuisnetwerk niet verschijnt in de lijst met beschikbare netwerken, tik dan op Kunt u uw netwerk niet zien? zodat u uw netwerkgegevens handmatig kunt invoeren om gemakkelijk verbinding te maken met uw thuisnetwerk.

  5. Voer het Wi-Fi®-wachtwoord in en tik op Verbinden (B).

    • Als u bent ingelogd als een Professionele installateur, volg dan Stap 6.

    • Als u bent ingelogd als een Huiseigenaar, volg dan Stap 7.

  6. Wanneer de hub is verbonden met uw Wi-Fi®-netwerk, kunt u apparaten toevoegen aan uw hub.

    NOTE:
    1. De hub werkt alleen in het 2,4 GHz-bereik.

    2. Voor meer informatie over het toevoegen van apparaten aan de hub.

  7. Kies een van de volgende opties:

    • Terug naar de startpagina: Tik om terug te keren naar het startscherm.

      TIP: Tik op om apparaten toe te voegen waarmee u uw huis kunt bedienen.

    • Een nieuw apparaat toevoegen: Tik om apparaten toe te voegen waarmee u uw huis kunt bedienen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?