SUG_NL_WH-04

Meldingen en alarmen

Met meldingen en alarmen kan de Wiser Home-app berichten verzenden die worden weergegeven in de meldingen van het besturingssysteem van uw mobiele apparaat. Bovendien kunt u ook een alarmmelding instellen voor oververbruik en geen verbruik van een specifiek apparaat.

U kunt de Meldingen en alarmen selecteren in de accountopties van het Instellingenmenu.

OPMERKING: Instellingen voor Meldingen en alarmen worden opgeslagen voor een account in de Wiser-cloud. Wijzigingen aan één mobiel apparaat zijn van invloed op alle mobiele apparaten die dezelfde account gebruiken.
  1. Tik op Meldingen en alarmen(A).

Instellingen voor Meldingen en alarmen:

SYSTEEM
Offline apparaten

Zal u op de hoogte brengen wanneer de hub de verbinding met een apparaat verloren heeft.

Automatiseringen

Zal u op de hoogte brengen wanneer een automatisering geactiveerd is.

Budgettering Insights+

Wij verwittigen u wanneer u uw budget nadert en als u dit voor het einde van de maand hebt bereikt. Raadpleeg Insights+ voor gedetailleerde informatie.

Apparaten

Bepaalde apparaten kunnen zelf meldingen verzenden. U kunt de apparaten selecteren die berichten mogen verzenden.

SUGGESTIE: U kunt ook meldingen van een apparaat in de apparaatopties in- of uitschakelen.
PERSOONLIJK
Oververbruik

De app activeert een alarm wanneer het verbruik van het apparaat de ingestelde limiet overschrijdt, zodat u overmatig verbruik effectief kunt beheren en verminderen. Raadpleeg Een overconsumptiealarm instellen voor informatie over het instellen van het oververbruiksalarm.

Geen verbruik

De app activeert een alarm wanneer het apparaat 0 watt verbruikt gedurende een ingestelde periode. Raadpleeg Een geen-verbruiksalarm instellen voor informatie over het instellen van het geen-verbruiksalarm.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.