DUG_Barra de Conexão de Aquecimento de Piso Radiante_WH-07

Criar um momento

Um Momento permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto. Através da aplicação Wiser Home, pode criar momentos com base nas suas necessidades.
Para criar um momento:
  1. No ecrã Principal, toque em .
  2. Aceda a Momentos > para criar um momento.
  3. Introduza o nome do momento (A).
    SUGESTÃO: Pode escolher a imagem de fundo que melhor representa o seu momento tocando .
  4. Toque em Adicionar ações (B) para selecionar a lista de dispositivos.
  5. No menu Adicionar ações, pode selecionar os dispositivos (C).
  6. Depois de selecionar todos os dispositivos, toque em Concluído.
  7. Na página Criador de momentos, toque no dispositivo para definir a condição. Selecione, por exemplo, o aquecimento.
    • Defina a temperatura pretendida utilizando a barra deslizante (D).

    Quando a condição pretendida estiver definida, toque em Definir.

  8. Uma vez definidas todas as condições, toque em Guardar.
Depois de guardado, o momento fica visível no separador Momentos. Toque no momento para o ativar.
SUGESTÃO:
  • Se pretender ver os momentos criados no ecrã Principal, aceda a Casa > > ecrã Principal > Momentos. Ative o seletor de ativação/desativação para ver os momentos ecrã Principal.

  • Também pode reorganizar os momentos tocando em Editar a partir do separador Momentos no ecrã Principal ou tocar em Automatização > Momentos > Reordenar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?