DOCA0219ES-00

Principios de ajuste

Con la cubierta de protección abierta, realice todos los ajustes necesarios para su unidad de control:

  • Utilice los reguladores para establecer umbrales y temporizaciones de protección de defecto a tierra, diferencial, contra sobrecargas y contra cortocircuitos en MicroLogic P.

    Si se sobrepasan los umbrales establecidos, estas funciones de protección disparan sistemáticamente el interruptor automático.

  • Utilice los botones del teclado:

    • Para realizar ajustes precisos en los umbrales y temporizaciones de protección de defecto a tierra, diferencial, contra sobrecargas y contra cortocircuitos. El valor establecido previamente mediante un regulador se convierte automáticamente en el valor máximo para los ajustes del teclado.

    • Para activar y ajustar las funciones de MicroLogic P a las que no se puede acceder con los reguladores.

Con la cubierta de protección cerrada, no es posible ajustar las funciones de protección. Sin embargo, es posible establecer funciones y alarmas de medición , así como ver todas las mediciones, ajustes e historiales.

Para realizar ajustes remotos con la opción de comunicación, consulte la sección Remote settings del menú Com setup, ubicado en el menú de historial, mantenimiento y ajustes.

Ajuste de las funciones de protección con los reguladores

Paso

Acción

1

Abra la cubierta de protección.

2

Realice los ajustes necesarios mediante los reguladores.

3

La pantalla muestra automáticamente la curva correspondiente.

 

4

Consulte el valor establecido en la pantalla, en valor absoluto en amperios (A) y en segundos (s).

 
NOTA: Un nuevo ajuste de protección contra sobrecargas (de largo retardo) o cortocircuitos (de corto retardo e instantánea) realizado con uno de los reguladores:
  • Elimina todos los ajustes precisos realizados previamente con el teclado para la protección contra sobrecargas (de largo retardo) y cortocircuitos (de corto retardo e instantánea).

  • No afecta a los ajustes precisos realizados con el teclado para la protección de defecto a tierra y diferencial.

  • No afecta a los demás ajustes realizados con el teclado.

De igual modo, un nuevo ajuste de protección de defecto a tierra o diferencial realizado con uno de los reguladores:

  • Elimina todos los ajustes precisos realizados previamente con el teclado para la protección de defecto a tierra y diferencial.

  • No afecta a los ajustes precisos realizados con el teclado para la protección contra sobrecargas (largo retardo) y cortocircuitos (de corto retardo e instantánea).

  • No afecta a los demás ajustes realizados con el teclado.

Ajuste de las funciones de protección con el teclado

  • Utilice los botones y situados debajo de la pantalla para realizar ajustes precisos en los ajustes establecidos con los reguladores.

    Los ajustes precisos se almacenan permanentemente en la memoria, a menos que el ajuste se modifique con los reguladores.

  • Todos los ajustes que no se pueden hacer con los reguladores se realizan de la misma manera, con el teclado.

Bloqueo del acceso a los ajustes de protección

Los ajustes de protección se bloquean cuando la cubierta protectora está cerrada para impedir el acceso a los reguladores de ajuste y deshabilitar los ajustes precisos mediante el teclado.

Si es necesario, instale un precinto de plomo para proteger los ajustes.

NOTA: Si el pasador de la parte posterior de la cubierta protectora está roto, póngase en contacto con su representante de servicio local para sustituir la cubierta.

Con la cubierta de protección cerrada, es posible establecer funciones y alarmas de medición , así como ver todas las mediciones, ajustes e historiales con el teclado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?