设置原理
在保护盖打开的情况下,对脱扣单元进行所有必要设置:
-
使用旋钮设置过载、短路、接地故障和接地漏电的 MicroLogic P 保护阈值和时间延迟。
如果超过所设置的阈值,这些保护功能便会系统性地使断路器脱扣。
-
使用键盘上的按钮:
-
用于对过载、短路、接地故障和接地漏电的保护阈值和时间延迟进行微调。先前使用旋钮设置的值自动成为键盘设置的最大值
-
MicroLogic P 功能的激活和设置无法通过旋钮执行。
-
在保护盖关闭的情况下,无法设置保护功能。但是,可以设置测量功能和报警,并可查看所有测量结果、设置和历史记录。
有关使用通讯选件进行远程设置,请参阅历史记录、维护和设置下的通讯设置菜单中的远程设置部分。
使用旋钮设置保护功能
-
会删除先前使用键盘针对过载(长延时)和短路(短延时和瞬时)保护进行的所有微调。
-
不会影响使用键盘针对接地故障和接地漏电保护进行的微调。
-
不会影响使用键盘进行的任何其他设置。
同样,当使用其中一个旋钮重新设置接地故障或接地漏电保护时:
-
会删除先前使用键盘进行的针对接地故障和接地漏电保护的所有微调。
-
不会影响使用键盘针对过载(长延时)和短路(短延时和瞬时)保护进行的所有微调。
-
不会影响使用键盘进行的任何其他设置。
使用键盘设置保护功能
锁定保护设置访问
当保护盖关闭时,保护设置将被锁定,以阻止对调节旋钮的使用,并禁用键盘微调。
如有必要,可安装铅封以保护设置。