DOCA0219ZH-00

测试接地故障和接地漏电功能

按照以下步骤测试:

  • MicroLogic 6.0 P 脱扣单元上的接地故障保护

  • MicroLogic 7.0 P 脱扣单元上的接地漏电保护

  1. 确认断路器已合闸。

  2. 使用薄螺丝刀快速推入(持续时间少于 1 秒)MicroLogic 脱扣单元正面的 TEST 按钮。

  3. 断路器脱扣。

  4. 如果断路器未脱扣,请联系现场服务代表。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?