DOCA0219ES-00

Prueba de las funciones de defecto de tierra y diferencial

Siga estos pasos para probar:

  • Protección de defecto a tierra en la unidad de control MicroLogic 6.0 P

  • Protección diferencial en la unidad de control MicroLogic 7.0 P

  1. Compruebe que el interruptor automático está cerrado.

  2. Utilice un destornillador fino para pulsar brevemente (<1 s) el botón TEST de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.

  3. El interruptor automático se dispara.

  4. Si el interruptor automático no se dispara, póngase en contacto con su representante de servicio local.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?