DOCA0219ZH-00

电压保护功能

MicroLogic P 脱扣单元还提供以下电压保护功能。

  • 最小电压

  • 最大电压

  • 电压不平衡

电压保护功能使用键盘进行设置。这些设置在阈值和延时设置中列出。

工作原理

最小值脱扣保护

最大值脱扣保护

  1. 吸合阈值

  2. 吸合延时

  3. 释放阈值

  4. 释放延时

  • 如果是最小值或最大值脱扣保护,则可以设置:

    • 吸合阈值 (1),它用于激活报警、触点和/或脱扣。

    • 吸合延时 (2),在达到吸合阈值 (1) 时,这个值递增。

    • 释放阈值 (3),它对应于报警和/或触点的停用。

    • 释放延时 (4),在达到释放阈值 (3) 时,这个值递增。

  • 对于最小值脱扣保护,释放阈值始终大于或等于吸合阈值。

  • 对于最大值脱扣保护,释放阈值始终小于或等于吸合阈值。

  • 如果同时激活了最小值和最大值保护功能,则最小阈值自动限制为不超过最大值,反之亦然。

最小电压保护 U min

  • 此功能计算三个线电压的最小 rms 值。

  • 当三个线电压 (U12, U23, U31) 中的至少一者低于用户设置的阈值时,将激活保护。

  • 此保护功能不检测相故障。

注: 如果电压保护功能已激活且电压测量输入仍通电,则无法复位和合闸断路器。

最大电压保护 U max

  • 此功能计算三个线电压的最大 rms 值。

  • 当三个线电压 (U12, U23, U31) 同时高于用户设置的阈值时,将激活保护。

电压不平衡保护 U unbal

此保护通过三个线电压的 rms 值之间的可调不平衡度来激活。

此功能计算三个线电压之间的不平衡度的 rms 值。

U unbal = |E max|/U avg

其中:

  • U avg 是三个相的 rms 电压的平均值。

    U avg = (U12 + U23 + U31)/3

  • E max 是各相电压与 U avg 之间的最大差值。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?