DOCA0219ES-00

Funciones de protección de tensión

La unidad de control MicroLogic P dispone de las siguientes funciones de protección de tensión.

  • Tensión mínima

  • Tensión máxima

  • Desequilibrio de tensión

Las funciones de protección de tensión se establecen con el teclado. Los ajustes se enumeran en Ajustes de umbrales y temporizaciones.

Principio de funcionamiento

Protección disparada por un valor mínimo

Protección disparada por un valor máximo

  1. Umbral de activación

  2. Temporización de activación

  3. Umbral de desactivación

  4. Temporización de desactivación

  • Para la protección disparada por un valor mínimo o máximo, es posible establecer lo siguiente:

    • Un umbral de activación (1) que activa una alarma, un contacto o un disparo.

    • Una temporización de activación (2) que actúa cuando se alcanza el umbral de activación (1).

    • Un umbral de desactivación (3) correspondiente a la desactivación de la alarma o contacto.

    • Una temporización de desactivación (4) que actúa cuando se alcanza el umbral de desactivación (3).

  • Para que la protección se dispare por un valor mínimo, el umbral de desactivación siempre es mayor o igual que el umbral de activación.

  • Para que la protección se dispare por un valor máximo, el umbral de desactivación siempre es menor o igual que el umbral de activación.

  • Si las funciones de protección mínima y máxima se activan al mismo tiempo, el umbral mínimo se limita automáticamente al valor del máximo y viceversa.

Protección de tensión mínima U min

  • Esta función calcula el valor rms mínimo de las tres tensiones de fase a fase.

  • La protección se activa cuando al menos una de las tres tensiones de fase a fase (U12, U23, U31) está por debajo del umbral establecido por el usuario.

  • Esta función de protección no detecta fallos de fase.

NOTA: Si las funciones de protección de tensión están activadas y las entradas de medición de tensión siguen energizadas, es imposible restablecer y cerrar el interruptor automático.

Protección de tensión máxima U max

  • Esta función calcula el valor rms máximo de las tres tensiones de fase a fase.

  • La protección se activa cuando las tres tensiones de fase a fase (U12, U23, U31) están simultáneamente por encima del umbral establecido por el usuario.

Protección contra el desequilibrio de tensión U unbal

Esta protección se activa por un nivel ajustable de desequilibrio entre los valores rms de las tres tensiones de fase a fase.

Esta función calcula el valor rms del desequilibrio entre las tres tensiones de fase a fase.

U unbal = |E max|/U avg

Donde:

  • U avg es el valor promedio de las tensiones rms de las tres fases.

    U avg = (U12 + U23 + U31)/3

  • E max es la diferencia máxima entre la tensión de cada fase y U avg.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?