DOCA0219ZH-00

电流和电压

瞬时电流

MicroLogic P 脱扣单元提供了两种可能的非独占测量。

  • 在缺省屏幕上显示的条形图中

    • 最大负载相的瞬时电流自动显示为相 1、2、3 和中性线(取决于中性线保护设置)的电流(安培)。条形图指示三个相的负载百分比。

  • 在瞬时电流的 I inst. 部分中

    • 以安培为单位显示相线瞬时电流 I (rms) I1I2I3,以及中性线电流 IN、接地故障电流 Ig (MicroLogic 6.0 P)、接地漏电电流 IΔn (MicroLogic 7.0 P)

    • 显示最大瞬时电流,并将其存储在内存中。

    • 可以随时复位存储的最大值。

注: 有关测量范围和精度,请参见测量范围和精度

电流需量

  • 显示相线电流需量 I1I2I3 和中性线电流需量 IN(取决于配电系统的类型)

  • 选择需量计算方法

  • 显示值的计算耗时

  • 显示最大需量值,并将其存储在内存中

  • 可以随时复位存储的最大值。

注: 计算方法、计算窗口的类型(固定或滑动)及其持续时间可在历史记录、维护和设置下方的测量设置菜单中设置。

相电压和线电压

MicroLogic P 脱扣单元提供了多种不同的电压测量:

  • 相线之间的线电压 (rms) U12U23U31,显示单位为伏特

  • 相线与中性线之间的相电压 (rms) V1NV2NV3N,显示单位为伏特。

注: 如要显示相电压,请在历史记录、维护和设置下方测量设置菜单的系统类型中选择 3Φ 4F4CT 选项。

有关电压测量输入的更多信息,请参阅选择电压测量输入

电压测量输入的供电电路专供脱扣单元之用,不得用于为其他电路供电。

平均电压

相线之间的瞬时电压 U12U23U31 的平均值 U avg。

相位旋转

显示相序。

电压不平衡

显示三个线电压之间的不平衡度 U unbal,以百分比显示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?