Corriente y tensión
Corriente instantánea
Las unidades de control MicroLogic P ofrecen dos posibilidades de medición no exclusivas.
-
En el gráfico de barras que se muestra en la pantalla predeterminada:
-
Visualización automática en amperios de la corriente instantánea de la fase más cargada de las fases 1, 2, 3 y el neutro (en función de los ajustes de protección del neutro). El gráfico de barras indica el porcentaje de carga de las tres fases.
-
-
En la sección I inst. de las corrientes instantáneas:
-
Visualización en amperios de las corrientes instantáneas I (rms) de las fases I1, I2 e I3, la corriente del neutro IN, la corriente de defecto a tierra Ig (MicroLogic 6.0 P) y la corriente diferencial IΔn (MicroLogic 7.0 P)
-
Las corrientes instantáneas máximas se muestran y se registran en la memoria.
-
Los máximos registrados se pueden restablecer en cualquier momento.
-
Corriente de demanda
-
Visualización de la corriente de demanda en las fases I1, I2, I3 y el neutro IN (en función del tipo de sistema de distribución)
-
Selección del método de cálculo de demanda
-
Visualización del intervalo en el que se calcula el valor
-
Los valores de demanda máximos se muestran y se registran en la memoria
-
Los máximos registrados se pueden restablecer en cualquier momento.
Tensiones de fase a neutro y de fase a fase
La unidad de control MicroLogic P ofrece diferentes mediciones de tensión:
-
Las tensiones de fase a fase (rms) entre las fases U12, U23 y U31, indicadas en voltios.
-
Las tensiones de fase a neutro (rms) entre las fases y el neutro V1N, V2N y V3N, indicadas en voltios.
Para obtener más información sobre las entradas de medición de tensión, consulte Selección de las entradas de medición de tensión.
El circuito de alimentación de la entrada de medición de tensión está exclusivamente reservado a la unidad de control y nunca debe utilizarse para alimentar otros circuitos.
Tensión media
Promedio (U avg) de las tensiones instantáneas entre las fases U12, U23 y U31.
Rotación de fases
Visualización de la secuencia de fases.
Desequilibrio de tensión
Visualización del desequilibrio (U unbal) entre las tres tensiones de fase a fase, indicado en porcentaje.