DOCA0219ES-00

Establecimiento de la función de desconexión y reconexión de carga

La función de desconexión y reconexión de carga solo puede establecerse con el teclado.

  1. Seleccione > Load shedding I o > Load shedding P.

  2. Utilice los botones situados debajo de la pantalla para activar o desactivar la función:

    • Off: la desconexión de carga está desactivada

    • On: la desconexión de carga está activada

  3. Utilice los botones situados debajo de la pantalla:

    • Para establecer el umbral y la temporización de activación

    • Para establecer el umbral y la temporización de desactivación

Para obtener más información sobre la función de desconexión y reconexión de carga, consulte Desconexión y reconexión de carga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?