DOCA0219ZH-00

设置负载卸除和重新连接功能

负载卸除和重新连接功能仅使用键盘进行设置。

  1. 选择 > 负载卸除 I> 负载卸除 P

  2. 显示屏下方的按钮可用来启用或禁用此功能:

    • 关:禁用负载脱落

    • 开:启用负载脱落

  3. 显示屏下方的按钮可用来:

    • 设置吸合阈值和延时

    • 设置释放阈值和延时

有关负载卸除和重新连接功能的更多信息,请参阅负载卸除和重新连接

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?