设置测量功能
在设置保护功能或执行测量之前,请设置 MicroLogic 脱扣单元的以下参数:
-
系统类型
-
电流需量的计算模式
-
功率需量的计算模式
-
功率因数符号法则
选择系统类型
MicroLogic P 脱扣单元提供了三种测量选项,如下表所示。测量的可用性取决于所选择的选项。
|
测量类型 |
相电流 I1、I2、I3 |
中性线电流 IN |
线电压 U12、U23、U31 |
相电压 V1N、V2N、V3N |
|---|---|---|---|---|
|
3 相、3 线、3 CT(双功率计法) |
✔ |
– |
✔ |
– |
|
3 相、4 线、3 CT(三功率计法) |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
3 相、4 线、4 CT(三功率计法) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
对于 3 极设备,如果为分布式架构,则中性线必须连接到 MicroLogic P 脱扣单元的 VN 端子。
有关测量类型的更多信息,请参阅测量。
选择电流需量的计算方法
选择功率需量的计算方法
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
||
|
2 |
||
|
3 |
||
|
3 |
使用导航按钮访问并设置计算方法。
注: 热法基于I2t 计算。
|
|
|
4 |
使用导航按钮访问和设置窗口类型。
滑动窗口:功率需量每 15 秒刷新一次。 固定窗口:功率需量在时间间隔结束时刷新。 |
|
|
5 |
使用导航按钮访问和设置间隔(5 至 60 分钟,步长为 1 分钟)。 |
|