Configuración de las funciones de medición
Antes de configurar las funciones de protección o realizar mediciones, configure los siguientes parámetros de la unidad de control MicroLogic:
-
Tipo de sistema
-
Modo de cálculo de la corriente de demanda
-
Modo de cálculo de la potencia de demanda
-
Convención de signo de factor de potencia
Selección del tipo de sistema
La unidad de control MicroLogic P ofrece tres opciones de medición, tal como se indica en la tabla. La disponibilidad de las mediciones depende de la opción seleccionada.
|
Tipo de medición |
Corrientes en las fases I1, I2, I3 |
Corriente en el neutro IN |
Tensiones de fase a fase U12, U23, U31 |
Tensiones de fase a neutro V1N, V2N, V3N |
|---|---|---|---|---|
|
3 fases, 3 cables, 3 CT (método con dos vatímetros) |
✔ |
– |
✔ |
– |
|
3 fases, 4 cables, 3 CT (método con tres vatímetros) |
✔ |
– |
✔ |
✔ |
|
3 fases, 4 cables, 4 CT (método con tres vatímetros) |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pulse |
|
|
2 |
||
|
3 |
Utilice los botones de navegación para acceder a System type y configurar el tipo de sistema. |
|
En un dispositivo tripolar, el neutro, si está distribuido, debe conectarse al terminal VN de la unidad de control MicroLogic P.
Para obtener más información sobre los tipos de mediciones, consulte Mediciones.