DOCA0219ZH-00

设置 MicroLogic 脱扣单元

在设置保护功能或执行测量之前,请设置 MicroLogic 脱扣单元的以下参数:

  • 显示语言

  • 日期和时间

  • 断路器类型

  • 功率符号

  • 一次和二次绕组之间的变压比(如果安装有辅助变压器)

  • 额定频率

选择显示语言

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

缺省选择了语言菜单。

3

语言菜单随即打开。

,选择所需语言。

4

,确认选择。在保存设置时,将显示计时。

 

返回英语

  1. 按以下三个按钮中的任意一个按钮(LED 不亮起),可回到缺省屏幕:

    或者按 ,然后按三个按钮 中的任意一个。

  2. ,选择历史记录、维护和设置菜单。

  3. 将光标移动到第一个菜单项,然后向下移动到第三个菜单项,以选择 MicroLogic 设置菜单。

  4. 将光标向上移动到第一个菜单项,选择语言。按 ,确认选择。

  5. 从列表中选择英语,然后确认选择。

设置日期和时间

按照以下步骤设置 MicroLogic 脱扣单元的日期和时间。日期和时间用于脱扣和报警历史记录中的时间戳。

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

,选择日期和时间

3

日期和时间菜单随即打开。

4

。日期的日期元素将突出显示。

使用 按钮选择日期。

5

。日期的月份元素将突出显示。

使用 选择月份。

6

。日期的年份元素将突出显示。

使用 选择年份。

7

8

,选择时间。按 。时间的小时元素将突出显示。

以与日期相同的方式设置时间(时、分和秒)。

时间设置的分辨率为 20 毫秒。

 
注: 日期和时间由电池备份保存。
注: 如果 MicroLogic 脱扣单元已连接配置为 SNTP 模式的 Ethernet 接口,则可以手动更新 MicroLogic 日期和时间,但会立即被替换为 Ethernet 接口的日期和时间。

如果未通过通讯模块同步时间,则可能每年漂移最多一小时。

选择断路器

按照以下步骤设置断路器的特性。

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

,选择断路器选择

3

断路器选择菜单随即打开。

,选择标准

4

。标准选项将突出显示。缺省设置为 Not def

,选择所需标准。

  • IEC/GB

  • ANSI

  • IEC

  • UL

5

使用导航按钮访问和设置断路器

,确认选择。

6

使用导航按钮访问和设置类型

7

,确认选择。

 

8

请注意断路器代码(本例中的代码为 03E7)。

需要使用断路器代码,才能识别设备并激活触点磨损计数器。

在断路器上部署新脱扣单元时,请输入此代码。

若为新设备,则代码设置为零。

更换主断路器触点后,此代码必须复位为零。

 
注: 如果相位旋转保护功能已激活,则不要选择 400 Hz 频率。如果选择 400 Hz 频率,便会禁用相位旋转保护功能。

选择功率符号

缺省情况下,MicroLogic P 脱扣单元使用 P+ 来表示从顶部端子流向底部端子的电源。所选择的流向适用于:

  • 功率和功率因数测量

  • 电能测量

  • 取决于功率的负载卸除和重新连接

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

,选择功率符号

3

功率符号菜单随即打开。

4

使用导航按钮访问和设置功率符号

,确认选择。

输入变压比

如果脱扣单元的供电电压超过 690 V,则需安装 PTE 外部电压测量输入选件和外部变压器。

在安装了外部变压器的情况下,如要显示真实电压值,请输入变压器一次电压与二次电压之间的变压比。

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

,选择 VT 比率

3

VT 比率菜单随即打开。

4

使用导航按钮访问和设置一次变压比。

,确认各项选择。

5

使用导航按钮访问并设置二次变压比。

,确认各项选择。

输入额定频率

步骤

操作

1

历史记录、维护和设置菜单随即打开。

,选择 MicroLogic 设置

2

MicroLogic 设置菜单随即打开。

,选择系统频率

3

系统频率菜单随即打开。

4

使用导航按钮访问和设置频率。

,确认选择。

注: 如果相位旋转保护功能已激活,则不要选择 400 Hz 频率。如果选择 400 Hz 频率,便会禁用相位旋转保护功能。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?