Configuración de la unidad de control MicroLogic
Antes de configurar las funciones de protección o realizar mediciones, configure los siguientes parámetros de la unidad de control MicroLogic:
-
Idioma de visualización
-
Fecha y hora
-
Tipo de interruptor automático
-
Signo de potencia
-
Relación de transformación entre los devanados primario y secundario (si se ha instalado un transformador de tensión auxiliar)
-
Frecuencia nominal
Selección del idioma de visualización
Restablecer el inglés
-
Vuelva a la pantalla predeterminada pulsando cualquiera de los tres botones sin un LED encendido:
o pulse
y, a continuación, cualquiera de estos tres botones:
.
-
Pulse
para seleccionar el menú de historial, mantenimiento y ajustes.
-
Mueva el cursor al primer elemento del menú y, a continuación, desplácese hacia abajo hasta el tercer elemento del menú para seleccionar MicroLogic setup.
-
Mueva el cursor hacia arriba hasta el primer elemento del menú para seleccionar Language. Pulse
para confirmar la selección.
-
Seleccione English en la lista y confirme la selección.
Establecimiento de la fecha y la hora
Siga este procedimiento para establecer la fecha y la hora de la unidad de control MicroLogic. La fecha y la hora se utilizan para añadir marcas de tiempo en los historiales de disparo y alarma.
Si la hora no se sincroniza a través del módulo de comunicación, puede darse un desfase de hasta una hora al año.
Selección del interruptor automático
Siga este procedimiento para establecer las características del interruptor automático.
Selección del signo de potencia
De forma predeterminada, la unidad de control MicroLogic P utiliza el signo P+ para indicar la potencia que fluye de los terminales superiores a los inferiores. La dirección del flujo seleccionada es válida para lo siguiente:
-
Medición de la potencia y el factor de potencia
-
Medición de la energía
-
Desconexión y reconexión de carga en función de la potencia
Introducción de la relación de transformación de tensión
Si la tensión de alimentación de la unidad de control supera los 690 V, instale una opción de entrada de medición de tensión externa PTE y un transformador de tensión externo.
Si se ha instalado un transformador de tensión externo, para mostrar los verdaderos valores de tensión, introduzca la relación de transformación entre las tensiones primaria y secundaria del transformador.
Introducción de la frecuencia nominal
|
Paso |
Acción |
|
|---|---|---|
|
1 |
Pulse |
|
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
Utilice los botones de navegación para acceder a la frecuencia y configurarla. |
|