990-5995E-012

Configuration du contrôle du cycle de vie

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Service > Paramètres LCM.
  2. Définissez le délai en mois entre les vérifications du filtre à air. Le système générera un message indiquant de Vérifier le filtre à air lorsqu'il est temps de vérifier les filtres à air.
  3. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.