990-5995E-012

LED d'état

LED État Description
ALARME Rouge fixe Alarme critique
Rouge clignotant Alarme d'avertissement
ARRÊT Pas de condition d'alarme
BYPASS Jaune fixe La charge est alimentée par la source de bypass
Jaune clignotant Il y a une condition d'alarme sur la source de bypass
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de bypass
BATTERIE Jaune fixe La charge est alimentée par la source de batterie
Jaune clignotant La source de batterie n'est pas disponible
ARRÊT La charge n'est pas alimentée par la source de batterie
ONDULEUR Vert fixe Onduleur activé
ARRÊT Onduleur éteint
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.