990-5995E-012

Remplacer une chaîne batterie

DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Les batteries présentent des risques de décharge électrique et de courant de court-circuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
  • Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.
  • Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.
  • Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.
  • Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.
  • Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF) avant d'effectuer cette opération.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Ne laissez aucune personne non autorisée s'approcher des batteries.
  • Ne jetez pas les batteries au feu ; elles risquent d'exploser.
  • N'ouvrez pas, ne modifiez pas et n'endommagez pas les batteries. La solution électrolyte qui serait libérée est nocive pour la peau et les yeux et peut être toxique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
risques de dommages à l'équipement
  • Lors du remplacement des modules de batterie, remplacez toujours par le même module de batterie et remplacez toujours la chaîne batterie complète (quatre modules de batterie).
  • Les batteries ne doivent pas être stockées plus de six mois en raison du besoin de rechargement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
  1. Placez le disjoncteur batterie BB en position ouverte (OFF).
  2. Retirez le panneau cachant les modules de batteries.
  3. Débranchez la borne d'alimentation électrique de l'avant du module de batterie.
  4. Retirez la vis de la poignée du module de batterie et soulevez la poignée.
  5. Tirez délicatement le module de batterie hors de son emplacement.
  6. Répétez cette procédure pour tous les modules de batterie de la chaîne batterie. Une rangée consiste en une chaîne batterie.
  7. Insérez les nouveaux modules de batterie dans l'ASI.
  8. Abaissez la poignée des modules de batterie et fixez la poignée à l'étagère à l'aide des vis.
  9. Raccordez les bornes d'alimentation électrique à l'avant des modules de batterie.
  10. Réinstallez le panneau à l'avant des modules de batteries.
  11. Placez le disjoncteur batterie BB en position fermée (ON).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.