990-5995E-012

Mode LBS (en option)

NOTE: Le mode LBS nécessite la connexion de câbles de synchronisation optionnels. Reportez-vous au manuel d'installation pour obtenir des informations supplémentaires.

Lorsque le mode LBS est activé, les sorties de deux systèmes d'ASI indépendants (système unitaire ou systèmes parallèles) sont synchronisées. La synchronisation de la sortie n'est pas prise en charge lorsque les ASI sont en mode bypass statique ou en mode bypass de maintenance.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.