990-5995E-012

Configurer les paramètres d'affichage

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Paramètres d'affichage.
  2. Définissez la Luminosité de l'écran en sélectionnant une valeur entre 1 et 63.
  3. Réglez le Délai désactivation rétroéclairage (s) en sélectionnant une valeur entre 10 et 255.
  4. Appuyez sur Enregistrer les paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.