990-5995E-012

Démarrer et ajouter une ASI à un système parallèle en cours de fonctionnement

Cette procédure permet de démarrer une ASI et de l'ajouter à un système parallèle en cours de fonctionnement.

IMPORTANT: Avant de pouvoir ajouter une ASI à un système parallèle, ce dernier doit être configuré par Schneider Electric.

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Assurez-vous que l'Ext. UOB, le MIB et le BIB de l'ASI sont ouverts (position OFF) avant de raccorder des câbles d'alimentation à l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
  1. Sur la nouvelle ASI, vérifiez ce qui suit :
    1. L'ensemble des dispositifs de déconnexion de l'ASI (UIB, SSIB et UOB) et l'Ext. UOB sont ouverts (position OFF).
    2. Le ou les BB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'Ext. UOB de l'ASI.
  3. Fermez (position ON) le MIB et le BIB de l'ASI.
  4. Fermez (position ON) l'UIB, le SSIB et l'UOB de l'ASI.

    Lorsque la LED verte de l'onduleur est allumée de manière continue, l'ASI a rejoint le système parallèle en cours de fonctionnement.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  5. Fermez (position ON) le(s) BB de l'ASI.
  6. Vérifiez que la charge est partagée correctement entre les ASI parallèles.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.