990-5995E-019

UPS 시작 및 실행 중인 병렬 시스템에 추가

UPS를 시작하고 실행 중인 병렬 시스템에 추가하려면 이 절차를 따릅니다.

거드름 피우는: UPS를 병렬 시스템에 추가하려면 먼저 Schneider Electric에서 병렬 시스템을 구성해야 합니다.

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
UPS용 외부 UOB, MIB 및 BIB는 UPS에 전원 케이블을 연결하기 전에 OFF(열림) 위치에 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
  1. 새 UPS에서 다음을 확인합니다.
    1. 모든 UPS 분리 장치(UIB, SSIB 및 UOB) 및 외부 UOB가 OFF(열림) 위치에 있습니다.
    2. BB가 OFF(열림) 위치에 있습니다.
  2. UPS의 외부 UOB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.
  3. UPS의 MIB 및 BIB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.
  4. UPS의 UIB, SSIB 및 UOB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.

    인버터 LED가 계속 녹색으로 표시되면 UPS가 운전 중인 병렬 시스템에 연결됩니다.

    사용자 인터페이스의 LED는 다음과 같이 표시됩니다.

  5. UPS의 BB를 ON(닫힘) 위치로 설정합니다.
  6. 병렬 UPS 장치 간에 부하량이 동일하게 공유되었는지 확인합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.