990-5995E-019

운전 모드

정상 모드

UPS는 주 전원에서 연결된 부하에 전원을 공급합니다. UPS는 배터리를 충전하면서 주 전원을 연결된 부하에 맞게 조절된 전원으로 전환합니다(부동 또는 부스트 충전).

LED 상태

전력 흐름

배터리 모드

주 전원 공급의 장애가 발생하면 UPS는 배터리 모드로 전환합니다. UPS가 정해진 시간 동안 연결된 배터리에서 연결된 부하에 전원을 공급합니다. 주 전원이 복구되면 UPS는 다시 정상 모드로 전환합니다.

LED 상태

스태틱 바이패스 모드

UPS는 바이패스 전원의 전원으로 부하를 공급합니다. 정상 또는 배터리 모드를 위한 조건이 충족되지 않는 경우, 부하는 인버터에서 바이패스 전원으로 전환되어 부하에 전원이 중단되지 않도록 합니다.

LED 상태

전력 흐름

유지보수 바이패스 모드

유지보수 바이패스 모드에서 주 전원은 외부 MBB를 통해 부하로 공급됩니다. 유지보수 바이패스 모드에서는 배터리 백업을 사용할 수 없습니다.

LED 상태

전력 흐름

ECO 모드

ECO 모드에서 UPS는 사전 정의된 조건에서 선호하는 운전 모드로 스태틱 바이패스 모드를 사용하도록 구성됩니다. 인버터는 ECO 모드에서 대기 상태이며 주 전원에 장애가 발생한 경우 UPS는 배터리 모드로 전환되고 부하는 인버터에서 공급됩니다.

주의: 이 모드는 기본적으로 비활성화되어 있습니다. 이 모드를 사용하려면 Schneider Electric에 문의하십시오. ECO 모드가 활성화되어 있는 경우, 디스플레이를 사용하여 이 작동 모드를 종료할 수 없습니다. Schneider Electric에 문의하십시오.

LED 상태

전력 흐름

자동 시작 모드

자동 시작이 활성화되면 주 전원 복구 시 UPS는 자동으로 인버터와 바이패스를 재시작합니다. 기본적으로 자동 시작이 사용됩니다.

주의: 자동 시작 모드가 비활성화된 경우 인버터와 바이패스는 주 전원이 복구되면 자동으로 다시 시작되지 않습니다.

주파수 변환기 모드

주파수 변환기 모드에서 UPS는 안정적인 출력 주파수(50 또는 60Hz)를 제공하며 스태틱 스위치를 사용할 수 없습니다.

주의 사항
장비 손상 또는 부하 강하 위험
주파수 변환기 모드에서 UPS는 스태틱 바이패스 또는 유지보수 바이패스 모드에서 실행할 수 없습니다. UPS를 주파수 변환기 모드로 전환하기 전에 Schneider Electric 공식 파트너에게 다음을 문의하십시오.
  • SSIB 및 MBB가 꺼짐(열림) 위치에 있는지 확인하십시오(Schneider Electric에서 제공하는 자물쇠로 잠그는 것이 좋음).
  • 바이패스 단자에 케이블이 연결되지 않았는지 확인하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

LED 상태

전력 흐름

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.