990-5995E-019

디스플레이 메뉴 트리

  • Status(상태)

    • Input(입력)

    • Output(출력)

    • Battery(배터리)

    • Bypass(바이패스)

    • Status information(상태 정보)

  • Alarms(경보)

    • Active alarms(활성 경보)

    • Enable buzzer/Disable buzzer(버저 활성화/버저 비활성화)

    • Log(로그)

  • Settings(설정)

    • General settings(일반 설정)

      • Language settings(언어 설정)

      • Display Settings(디스플레이 설정)

      • Network(네트워크)

      • Password settings(암호 설정)

      • Date and time(날짜 및 시간)

      • UPS information(UPS 정보)

    • Advanced settings(고급 설정)

      • System settings(시스템 설정)

      • Output settings(출력 설정)

      • Bypass settings(바이패스 설정)

      • Parallel settings(병렬 설정)

      • Battery settings(배터리 설정)

      • Contacts and relays(접점 및 릴레이)

  • Service(서비스)

    • Battery self-test(배터리 자체 테스트)

    • Export data to USB(데이터를 USB 드라이브로 내보내기)

    • Display calibration(디스플레이 보정)

    • LCM settings(LCM 설정)

  • Control(제어)

    • Inverter ON/OFF(인버터 켜기/끄기)

    • Clear alarm(s)(경보 지우기)

    • Self-test(자체 테스트)

  • About(정보)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.