990-5995E-019

LBS 모드(옵션)

주의: LBS 모드에는 옵션 동기화 케이블 연결이 필요합니다. 자세한 내용은 설치 설명서를 참조하십시오.

LBS 모드가 활성화되면 두 개의 독립적인 UPS 시스템(단일 또는 병렬)의 출력이 동기화됩니다. 두 UPS 시스템이 스태틱 바이패스 모드 또는 유지보수 바이패스 모드인 경우 출력 동기화가 지원되지 않습니다.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.