990-5995E-017

EPO

Utilizzare il pulsante EPO solo in caso di emergenza.

È possibile configurare se, quando il pulsante EPO viene premuto, l'UPS deve:

  • spegnere raddrizzatore, inverter, caricatore e bypass statico e interrompere l'alimentazione del carico immediatamente, oppure

  • passare alla modalità di bypass statico e continuare ad alimentare il carico.

PERICOLO
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il circuito di controllo dell'UPS resterà attivo dopo l'attivazione del pulsante EPO se la rete elettrica è disponibile.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?