Mensajes de alarma
Texto en pantalla | Descripción | Acción correctiva |
---|---|---|
Comprobación de filtro de polvo necesaria | La vida útil del filtro de polvo ha terminado y hace falta comprobarlo. | Sustituya el filtro de polvo. |
Aumento carga de batería | Las baterías se cargan con la tensión de carga rápida configurada. | |
Batería conectada | Las baterías están conectadas. | |
Batería descargándose | La carga está consumiendo más potencia de la que el SAI puede obtener de la entrada, lo que hace que el SAI necesite alimentación de las baterías. | Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Batería desconectada | Las baterías no están conectadas. | Conecte las baterías. |
Fin descarga de batería | La capacidad de batería es inferior al valor mínimo aceptable. | Recargue las baterías. |
Flotante carga de batería | Las baterías se cargan con la tensión de carga de flotación configurada. | |
Reinicio registro batería | Restablezca el registro de la batería. | |
Mant batería incompleto | No se ha superado la prueba de mantenimiento de batería. | |
Mantenimiento de batería | La prueba de mantenimiento de batería ha comenzado. | |
Mantenimiento batería OK | La prueba de mantenimiento de batería se ha completado correctamente. | |
Sobretensión batería | La tensión de batería supera el límite. | Compruebe la tensión de batería. |
Temperatura batería alta | La temperatura de la batería es demasiado alta. | Compruebe la temperatura de la batería. |
Prueba de batería | La prueba de batería ha comenzado. | |
Prueba batería incompleta | No se ha superado la prueba de batería. | |
Prueba batería OK | La prueba de batería se ha completado correctamente. | |
Tensión de batería baja | Tensión baja de la batería. | Compruebe la batería. |
Cabl batería incorrecto | El cableado de la batería está incorrecto. | Verifique el cableado de la batería. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Batería/Carg no funciona | La batería o el cargador no están operativos. | Compruebe la batería. Compruebe el cargador. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
La frecuencia de derivación excede límites | La frecuencia de derivación sobrepasa el límite. | Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Deriv fuera de tolerancia | La tensión de derivación está fuera del margen de tolerancia. | Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Sobrecarga de derivación | La carga está consumiendo más energía de la que puede suministrar la fuente de derivación. | Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Espera sobrecarga deriv | El SAI ya no puede sostener una situación de Sobrecarga de derivación. | Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Secuenc deriv incorrecta | La rotación de fases en la derivación es incorrecta. | Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Derivación no disponible | La fuente de derivación no está disponible. | Compruebe el estado de la fuente de derivación. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Alarma borrada | Borre la alarma. | |
Registro borrado | Borre el registro. | |
Tensión baja de bus DC | Tensión baja en el bus DC. | |
Sobretensión bus CC | Sobretensión en el bus DC. | |
El contacto de entrada seco apaga el cargador | El contacto de entrada seco apaga el cargador | |
EPO | Se activa el dispositivo de apagado de emergencia (EPO). | Desactive el dispositivo de apagado de emergencia (EPO). |
Ventilador no funciona | El SAI tiene uno o más ventiladores no operativos. | Compruebe los ventiladores. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Versión de firmware incompatible | La versión de firmware del inversor se ha detectado como incompatible con versión de firmware del rectificador. | Compruebe si la versión del firmware del inversor y del rectificador es la más reciente. Actualice el firmware del inversor o del rectificador. |
Modo convertidor de frecuenc. | El SAI está en modo convertidor de frecuencia. | |
Entrada de generador | El generador alimenta el SAI. | |
Número en paralelo incoherente | El número configurado de unidades en paralelo no coincide con el número real de unidades del sistema en paralelo. | Compruébelo y configure el número de unidades en paralelo. |
Configuración en paralelo incoherente | La configuración en paralelo es incorrecta. | Compruebe si hay opciones de configuración en paralelo incoherentes en | y . Configúrelas correctamente. Póngase en contacto con Schneider Electric.
Temperatura ent alta | La temperatura de la entrada de aire es demasiado alta. | Compruebe el estado de la entrada de aire. Baje la temperatura de la sala. |
Sensor de temperatura de entrada no operativo | No hay sensor de temperatura de entrada. | Compruebe el estado del sensor de temperatura de entrada de aire. |
Corriente entr no balanc | La corriente de entrada está desequilibrada. | Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Conex entr neutro no disp | El neutro de entrada no está disponible. | Compruebe el estado del neutro de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Espera sobreint corriente | El SAI ya no puede mantener una situación de Sobreintensidad de corriente. | Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Alta temper inversor | La temperatura del inversor es demasiado alta. | Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Inversor IGBT no funciona | El IGBT de inversor no está operativo. | Compruebe el estado del IGBT de inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Inversor no funciona | El inversor no está operativo. | Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Apagado de inversor | El inversor se está apagando. | |
CAN de datos de inversor incorrecto | CAN datos de inversor está incorrecto. | |
Firmware de inversor incompatible | El firmware del inversor es incompatible con el SAI. | |
Firmware del inversor actualizado | El firmware del inversor se ha actualizado. | |
CAN de ES de inversor incorrecto | CAN de ES de inversor está incorrecto. | |
Sobrecarga de inversor | El inversor está sobrecargado. | Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Espera sobrecarga invers | El SAI ya no puede mantener una situación de Sobrecarga de salida. | Compruebe el estado del inversor. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Protección de inversor | El SAI ha activado la protección de inversor. | Compruebe la tensión o la corriente del inversor. |
Funcionamiento en deriv | El SAI está en funcionamiento en derivación estática y la fuente de derivación alimenta la carga. | |
Carga desconectada | La carga se ha desconectado o el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB) está abierto. | Compruebe la carga. Cierre el dispositivo de desconexión de salida de unidad (UOB). |
Funcionamiento en inv | El SAI está en modo funcionamiento inversor y el SAI alimenta la carga. | |
Apagado por batería baja | El SAI se apaga debido al fin de descarga de la batería. | Recargue las baterías y reinicie el SAI. Si está configurado el modo de reinicio automático, el SAI se reiniciará automáticamente cuando se restablezca la red eléctrica. |
Fuente de alimentación principal no disponible | La fuente de alimentación principal no está disponible | Compruebe la disponibilidad de la fuente de alimentación principal. |
Carga rápida manual | El SAI está en modo de carga rápida manual. | |
Salida manual de derivación | El SAI sale del modo de funcionamiento en derivación manualmente. | |
Carga de flotación manual | El SAI está en modo de carga de flotación manual. | |
Transferencia manual a inversor | Transferencia manual a funcionamiento inversor. | |
Transferencia manual a derivación | Transferencia manual a funcionamiento en derivación. | |
Apagado manual | Apagado manual. | |
MBB cerrado | El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento (MBB) está cerrado y la carga se suministra con energía sin protección desde la fuente de derivación. | |
MBB abierto | El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento está abierto. | |
ID de módulo duplicado | El ID de módulo está duplicado. El ID de módulo debe ser único. | Compruebe los ID de los módulos. |
Potencia nominal fuera de tolerancia | La potencia nominal no coincide con el hardware del SAI. | Compruebe el estado de la fuente de entrada. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Temperatura de toma alta | La temperatura de salida del aire es demasiado alta. | Compruebe el estado de salida del aire. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Sensor de temperatura de salida no operativo | No hay sensor de temperatura de salida o el sensor de temperatura de salida está no operativo. | Compruebe el estado del sensor de temperatura de salida. |
Relé de salida desconectado |
Un relé de salida está desconectado. |
Compruebe el estado de los relés de salida. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Cortocircuito de relé de salida |
Un relé de salida tiene un cortocircuito. |
Compruebe el estado de los relés. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Cortocircuito de salida | Hay un cortocircuito en la salida. | Compruebe el estado de la salida. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Detección de tensión de salida incorrecta | No se ha podido detectar la tensión de salida. | Compruebe la tensión de salida. |
Cabl paralelo incorrecto | El cableado en paralelo está incorrecto. | Compruebe el estado de los cables en paralelo. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Potenc compart incorrecta | La distribución de potencia entre las unidades SAI es incorrecta. | Compruebe la distribución de carga entre las unidades SAI. Redistribuya la carga entre las unidades SAI. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Prohibir transferencia a inversor |
Está prohibido transferir al funcionamiento inversor. |
|
Sincronización de PWM no disponible | La sincronización de PWM no está disponible. | Compruebe el estado de la sincronización de PWM. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Firmware del rectificador actualizado | El firmware del rectificador se ha actualizado. | |
Arranque suave del rectificador incompleto | El arranque suave del rectificador está incompleto. | Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Temper alta rectificador | La temperatura del rectificador es demasiado alta. | Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Rectificador no funciona |
El rectificador no está operativo. |
Compruebe el estado del rectificador. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Sobrecarga de rectificador |
El rectificador está sobrecargado. |
Compruebe si el rectificador está sobrecargado. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Temperatura de sala alta | La temperatura de la sala es alta. | Baje la temperatura de la sala. |
Guardar configuración | La configuración se ha modificado. | |
Comunicación de SPI no operativa | Se ha perdido la comunicación de SPI entre el rectificador y el inversor. | Compruebe la comunicación de SPI entre el rectificador y el inversor. |
Detener prueba | Detenga la prueba. | |
Protección contra sobretensiones anormal | El SPD (dispositivo de protección contra sobretensiones) funciona de manera anómala. | Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Pulso de sincronización no disponible | El pulso de sincronización no está disponible. El SAI no puede sincronizar. | Compruebe el pulso de sincronización. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Sobrecarga del sistema | La carga está consumiendo más energía de la que puede suministrar el sistema SAI. | Reduzca la carga. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Config sistema incorrecta | La configuración del sistema es incorrecta. | Compruebe la configuración del sistema. Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Recom. comprobación téc. | Se recomienda llevar a cabo comprobaciones técnicas. | Póngase en contacto con Schneider Electric. |
Condiciones de autocomprobación no cumplidas | Las condiciones de autocomprobación no se han cumplido. | |
Transferencia a derivación no permitida | La transferencia a derivación no está permitida. | |
Las transferencias exceden el límite | Se han producido demasiadas transferencias entre modos de funcionamiento durante un determinado período de tiempo. | Póngase en contacto con Schneider Electric. |
La tensión de la red eléctrica excede el límite |
La tensión de entrada transitoria detectada ha excedido el límite de seguridad especificado. |
Ajuste la tensión de la fuente de alimentación principal al rango permitido. |
Garantía caducada | La garantía ha caducado. | Póngase en contacto con Schneider Electric. |