990-66230A-006

Poner en marcha y agregar un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento

Utilice este procedimiento para poner en marcha y añadir un SAI a un sistema en paralelo en funcionamiento.
NOTA: Antes de poder añadir un SAI a un sistema en paralelo, Schneider Electric debe configurar dicho sistema.
  1. En el nuevo SAI, compruebe que UIB, SSIB y UOB estén en la posición ON (cerrados).
  2. Cierre el UOB Ext.
  3. Cierre el MIB y el BIB para este SAI.
  4. Cierre el BB en este SAI.
  5. Verifique que el reparto de carga sea correcto entre las unidades SAI en paralelo.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?