990-66230A-006

Aislamiento de un SAI unitario en un sistema en paralelo

Use este procedimiento para apagar un SAI en un sistema en paralelo en funcionamiento.

NOTA: Antes de iniciar este procedimiento, asegúrese de que el resto de las unidades SAI sean capaces de suministrar la carga.
NOTA: A continuación se muestra un procedimiento de apagado genérico. Es posible que no todos los dispositivos de desconexión mencionados estén presentes en su sistema.
  1. En este SAI, seleccione Control > Inversor > Inversor apagado. Pulse OK en la pantalla de confirmación.
  2. Abra el UOB para este SAI.
  3. Abra el SSIB para este SAI.
  4. Abra el BB para este SAI.
  5. Abra el UIB para este SAI.
  6. Abra el MIB (si está presente), el BIB (si está presente) y el UOB Ext. (si está presente) en este SAI.

    Vista trasera del SAI de 10-20 kVA



    Vista trasera del SAI de 30-40 kVA

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?