990-66230A-006

Configurar los contactos de entrada

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el contacto de entrada que quiera configurar.
  2. En la lista desplegable, seleccione una función para el contacto de entrada seleccionado:
    Entrada de generador: El generador se ha conectado con el sistema. Alarma borrada: La alarma se ha borrado.
    Contacto MBB NA: El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento MBB está cerrado (contactos normalmente abiertos). Sobrecarga de la batería: La batería está sobrecargada y la carga está prohibida.
    Silenciar: La alarma sonora está silenciada. Sobredescarga de la batería: La batería está sobredescargada y la descarga está prohibida.
    Estado BB: Muestra el estado del dispositivo de desconexión de batería. Fuga de electrolito: Indica una fuga de electrolito.
    Transferencia a inversor: El SAI se trasfiere a funcionamiento inversor. Contacto MBB NC: El dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento MBB está cerrado (contactos normalmente cerrados).
    BB en línea: El dispositivo de desconexión de batería está cerrado. Protección contra sobretensiones anormal*
    Transferencia a derivación: El SAI se transfiere a funcionamiento en derivación. Apagar cargador: El cargador está apagado.
  3. En cada página, pulse OK para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?