990-66230A-006

Información general de sistema en paralelo con redundancia 1+1 con banco de baterías común

MIB Dispositivo de desconexión de entrada principal
BIB Dispositivo de desconexión de entrada de derivación
UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
UOB Ext. Dispositivo de desconexión de salida de unidad externo
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
MBB Ext. Dispositivo de desconexión de derivación externo de mantenimiento
BB1 Dispositivo de desconexión de batería 1
BB2 Dispositivo de desconexión de batería 2
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?