990-66230A-006

Configurar la red

La red se puede configurar para la tarjeta de administración de red (NMC) opcional e integrada.

  1. Configure las opciones de IPv4 en la página para la NMC elegida:
    1. Desmarque la casilla de verificación de Deshabilitar NMC integrada IPv4/Deshabilitar NMC opcional IPv4 para configurar IPv4. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está desactivada.
    2. Configure Modo dirección en Manual, DHCP o BOOTP. Para el modo de dirección manual, añada los valores.
    3. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?