990-66230A-006

Configurar el SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > SAI.
    1. Configure Modo del sistema en Unitario, Paralelo, ECO unitario, ECO paralelo o Autoenvejecimiento. El valor predeterminado es Unitario.
    2. Configure Número en paralelo en 1, 2, 3 o 4. El valor predeterminado es 1.
    3. Configure ID paralelo en 0, 1, 2 o 3. El valor predeterminado es 0.
    4. Configure Velocidad de cambio de frecuencia en 0,5 Hz/s, 1 Hz/s, 1,5 Hz/s o 2 Hz/s. El valor predeterminado es 2 Hz/s.
    5. Configure Modo arranque aut. sist. tras Final desc. en Normal, Solo derivación, o Sin salida. El valor predeterminado es Normal. Si se ha activado Modo arranque aut. sist. tras Final desc. , el inversor arranca automáticamente cuando vuelve la tensión de entrada, tras un apagado por agotamiento de la batería.
      ADVERTENCIA
      Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
      Realice siempre el bloqueo/etiquetado correcto antes de trabajar en el SAI. Un SAI con inicio automático activado se reiniciará automáticamente cuando vuelva el suministro de red.
      Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  2. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?