990-66230A-006

Configurar la derivación del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > Derivación.
    1. Configure Umbral máximo de tensión de derivación en +10 %, +15 %, +20 % o +25 %. El valor predeterminado es +10 %.
    2. Configure Umbral mínimo de tensión de derivación en -10 %, -15 %, -20 %, -30 % o -40 %. El valor predeterminado es -10 %.
    3. Configure Límite de frecuencia de derivación en +/-1 Hz, +/-3 Hz o +/-5 Hz. El valor predeterminado es +/-3 Hz.
  2. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?