990-66230A-006

Configurar los valores nominales

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > Potencia.
    1. Configure Tensión de salida nominal en 220 V, 230 V o 240 V. El valor predeterminado es 230 V.
    2. Configure Frecuencia de salida nominal en 50 Hz o 60 Hz. El valor predeterminado es 50 Hz.
    NOTA: La opción Potenc nom no se puede configurar.
  2. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?