990-66230A-006

Configurar la configuración de comunicación

  1. En el menú principal, pulse Config > Comunicación para configurar las opciones de comunicación de Modbus/USB o NMC.
    NOTA: El puerto de comunicación CAN está reservado para un uso futuro.
  2. Pulse Modbus/USB para configurar las opciones de comunicación cuando el SAI reciba comunicación a través del puerto USB.
    1. Configure Protocolo de comunicación en Modbus o Tuner. El valor predeterminado es Tuner.
    2. Configure Modo de comunicación en RTU o ASCII. Si Tuner está seleccionado en Protocolo de comunicación, la opción predeterminada en Modo de comunicación es ASCII y no se puede configurar.
    3. Configure Velocidad en baudios en 1200, 2400, 4800, 9600, 14400 o 19200. El valor predeterminado es 9600. Si Tuner está seleccionado en Protocolo de comunicación, la opción Velocidad en baudios tiene el valor 9600 y no se puede configurar.
    4. Configure la opción Dirección del dispositivo. El rango de direcciones del dispositivo es 1-255. Si Tuner está seleccionado en Protocolo de comunicación, la opción Dirección del dispositivo tiene el valor 1 y no se puede configurar.
    5. Pulse OK para guardar la configuración.
  3. Pulse NMC para configurar las opciones de comunicación cuando el SAI reciba comunicación a través del puerto NMC.
    1. Desmarque la casilla de verificación de Deshabilitar para configurar Modbus TCP. Cuando la casilla de verificación está presente, no se puede realizar ninguna configuración y la función está deshabilitada.
    2. Seleccione Puerto 502 o Puerto [de 5000 a 32768].
    3. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?