990-66230A-006

Transferir un sistema en paralelo del funcionamiento normal al funcionamiento en derivación de mantenimiento

  1. En la pantalla de cualquiera de los SAI del sistema en paralelo, en el menú principal, pulse Control > Modo de funcionamiento > Transferir a funcionamiento en derivación.
  2. Cierre el MBB Ext.
    La carga ahora se alimenta mediante el MBB Ext.
  3. Abra el SIB.
  4. Abra todos los BB en todos los SAI.
  5. Abra los MIB y BIB en todos los SAI.
  6. Abra todos los UOB Ext. en todos los SAI.
  7. Abra el UIB, el SSIB y el UOB en cada SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?