990-66230A-006

Buscar los números de serie

  1. En el menú principal, pulse Acerca de.
  2. Anote el número de serie del armario del SAI y téngalo a mano cuando contacte con el servicio de atención al cliente.
    NOTA: Si la pantalla no está disponible, en la parte superior del SAI localice el número de serie del SAI en la etiqueta de identificación debajo de SERIAL:.

    Ejemplo de etiqueta de identificación para SAI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?