990-66230A-006

Configurar los relés de salida

  1. En el menú principal, pulse Configuración > Contactos y relés y seleccione el relé de salida que desea configurar.
  2. Seleccione las funciones que desea asignar al relé de salida. En cada página, pulse OK para guardar la configuración y pulse el símbolo de la flecha para ir a la página siguiente.
    NOTA: Es posible asignar varias funciones al mismo relé de salida.
    Bobina de disparo por derivación de BB: Cuando se produce una alarma relacionada con la batería, el SAI enviará una señal para desconectar la batería. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través de un relé. No se puede configurar para Relé de salida 4. Carga de batería: Cuando la batería entra en la carga de flotación o ecualización, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Disparo disyuntor retroalim. derivación: Cuando se produce la retroalimentación de derivación, el SAI activará una alarma para indicar el fallo de derivación. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través del aislamiento de un relé. Modo normal: Cuando el SAI está en modo de funcionamiento normal, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Sobrecarga: Cuando el SAI esté sobrecargado, se activará una señal de contacto seco a través de un relé. Es obligatorio definir esta función cuando el SAI se enciende por primera vez. Tensión de batería baja: Cuando la batería está en baja tensión, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Alarma general: Cuando se activan una o varias advertencias, se activa una señal de contacto seco auxiliar a través del aislamiento de un relé. En derivación: Cuando el SAI está en modo de funcionamiento en derivación, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Salida perdida: Cuando se desconecta la carga, se activa una señal de contacto seco a través de un relé. Descarga de la batería: Cuando la batería comienza a descargarse, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Modo de batería: Cuando el SAI está en modo de descarga de batería, la señal de contacto seco se activa a través de un relé. Rectificador listo: Cuando el rectificador está listo, la señal de contacto seco se activa a través de un relé.
    Fuente de alimentación principal no disponible: En caso de anomalía en la red eléctrica, se activa una señal de contacto seco a través de un relé. Disparo por subtensión de BB: Cuando se produce una alarma relacionada con la batería, la señal de contacto seco (24 V) se activa a través de un relé para desconectar el dispositivo de desconexión de la batería externa.
    En inversor: Cuando el SAI está en modo de inversor, la señal de contacto seco se activa a través de un relé. Disparo retroalim. pral.: Cuando se produce la retroalimentación de red eléctrica, el SAI activará una alarma para indicar el defecto de red eléctrica. Simultáneamente, se activará una señal auxiliar de contacto seco a través del aislamiento de un relé.
  3. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?