990-66230A-006

Transferir un sistema en paralelo del funcionamiento en derivación de mantenimiento al funcionamiento normal

  1. Compruebe lo siguiente:
    • El UIB, el SSIB, el UOB y el MBB de todos los SAI están en la posición OFF (abiertos).

    • El UOB Ext., el MIB, el BIB y los BB de todos los SAI están en la posición OFF (abiertos).

  2. Cierre el SSIB, el UIB y el UOB en todos los SAI.
  3. Cierre el UOB Ext. en todos los SAI.
  4. Cierre el SIB.
  5. Cierre el BIB en todos los SAI. Pasados unos 20 segundos, el SAI arranca en funcionamiento en derivación estática.
  6. Abra el MBB Ext.
    NOTA: Si el sistema en paralelo tiene contactos de entrada con señal de contacto MBB NO o MBB NC, en la pantalla de cualquiera de los SAI del sistema en paralelo, en el menú principal, pulse Mantenimiento > Borrar alarma.
  7. Cierre el MIB y los BB en todos los SAI. Pasados unos 100 segundos, el sistema se transfiere a funcionamiento normal.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?