990-66230A-006

Configurar la salida del SAI

NOTA: Esta configuración es obligatoria para el correcto funcionamiento del SAI la primera que se enciende.
  1. En el menú principal, pulse Configuración > Salida.
    1. Configure Tensión de salida ajustada. El rango de tensión de salida ajustada es la tensión de salida nominal ± 10 V. El valor predeterminado es 230 V.
    2. Configure Ventana de sincronización. El rango de la ventana de sincronización es de 0,5-5 Hz. El valor predeterminado es 3 Hz.
  2. Pulse OK para guardar la configuración.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?