990-66230A-006

Información general de sistema en paralelo

MIB Dispositivo de desconexión de entrada principal
BIB Dispositivo de desconexión de entrada de derivación
UIB Dispositivo de desconexión de entrada de unidad
SSIB Dispositivo de desconexión de entrada de conmutador estático
UOB Dispositivo de desconexión de salida de unidad
UOB Ext. Dispositivo de desconexión de salida de unidad externo
MBB Dispositivo de desconexión de derivación de mantenimiento
MBB Ext. Dispositivo de desconexión de derivación externo de mantenimiento
SIB Dispositivo de desconexión de aislamiento del sistema
BB Dispositivo de desconexión de batería
NOTA: En la bibliografía de Schneider Electric, "dispositivo de desconexión" se utiliza como término genérico que abarca los disyuntores o los interruptores, ya que su posición puede variar en función de la configuración. Los detalles sobre la configuración individual se encuentran en el esquema eléctrico y/o leyendo el símbolo en la parte frontal de cada dispositivo de desconexión.
NOTA: En los sistemas en paralelo con un dispositivo de desconexión de derivación externo de mantenimiento MBB Ext., los dispositivos de desconexión de derivación internos de mantenimiento MBB* deben bloquearse con candado en la posición abierta (OFF).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?