990-91430E-037

重启电池解决方案

  1. 对电池解决方案中的所有电池柜执行以下操作。
    1. 拆下开机按钮前面的盖板,然后按开机按钮。
      • PSU2 和 POWER 指示灯将亮起。

      • ABNORMAL 和 ALARM 指示灯保持关闭。

    2. 重新装回开机按钮前面的盖板。
    3. 将电池断路器设定在 ON(闭合)位置。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.